This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:如何激活 N2HET1[02]

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/964668/ccs-tms570ls0714-how-to-activeate-n2het1-02

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我对这款微控制器不熟悉、所以这个问题很容易解决。 我想激活这个微控制器的引脚30 、即 N2HET1[02]。 要激活 GPIO、我使用示例: gioSetBit (gioPORTA、ON_OFF、0);。 如果我想 一般激活 N2HET1引脚、我必须使用什么? 还是引脚32 MIBSPI5NCS?
此外、还可以使用 CAN 引脚和 GIO? 我必须使用 CAN3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、NHET1[02]与其它功能信号复用。 但默认情况下、该引脚用于 NHET1[02]。

    您可以对 NHET 信号使用 GIO API:例如

    gioSetBit (hetPORT1、ON_OFF、0);其中 hetPORT1在 reg_het.h 中定义

    默认情况下、引脚32用作 MIBSPI5NCS[0]。 您也可以将 GIO API 用于 MibSPI。 例如:

    gioSetBit (mibspiPORT5、bit_index、value)。 有关 MibSPI 信号的位位置、请参阅 MIBSPI PCX 寄存器

    CAN 信号可用作 GIO。 但您不能使用 GIO API。 请参阅 TRM 的第24.13节