This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:复位是否会损坏 SRAM 内容?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/909924/tms570lc4357-can-sram-contents-be-corrupted-by-resets

器件型号:TMS570LC4357

除上电复位外、SRAM 内容是否会被复位损坏?

我们希望确保在复位后 SRAM 的内容不会被更改、因为我们希望在复位之前使用这些信息。

具体而言、我担心如果在写入 SRAM 时发生复位、内容将会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不明确说明/保证 SRAM 的内容可以在复位周期后保留。 在复位周期后、应将 SRAM 内容视为可疑的损坏、并采取步骤验证内容。 您不能假设器件将确保内容被保留、即使它在工作台上看起来是如此。

    热复位可能是由各种复位事件引起的、例如 OSC 故障、看门狗复位、软件复位和外部复位。 软件复位可由 CPU 控制、但其他复位则不能控制。

    当在对 SRAM 执行写操作的过程中发生复位时、可能会导致 SRAM 内容损坏、因为可能不符合 SRAM 的时序协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    感谢您的建议。 我明白了。 我会考虑其他方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想保存状态、以便稍后可以选择...

    考虑 Cypress 提供的小型 FRAM。  它们是8引脚封装、您可以使用 SPI 进行读取和写入。  写入16个字节是在 SPI 上输出17个字节的简单问题、然后再次设置/CS。  类似的读数。  无需等待东西或任何东西-非常快。  您可以使用 SPI 在数百秒的时间内向器件写入一个状态、而不会出现任何问题-铁电柱塞不会磨损。

    例如 CY15B004。  (希望 TI 拥有外部 FRAM 器件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以使用片上专用128KB 数据存储闪存组进行永久存储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 但是、我们的硬件已经修复。
    我们考虑使用片上外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    这是一个强有力的候选人。