This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS12HDK:Hercules 安全 MCU 演示

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS12HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/909804/tmds570ls12hdk-hercules-safety-mcu-demos

器件型号:TMDS570LS12HDK

大家好、

我将开始使用 Hercules TMS570LS12x/11x 开发套件(TMDS570LS12HDK)。  

但我遇到了"Hercules Safey MCU 演示"问题。  

当我打开它时,它会显示以下错误消息:“VI 不可执行。 需要 LabView 的完整开发版本来修复错误"。

我已安装美国国家仪器公司的 LabView Runtime 2020、但问题仍然存在。  

请注意、我使用的是 Windows 10。

我该怎么办?

非常感谢您的参与、

Maria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria、

    该演示旨在用于 Windows XP 和 Windows 7。 我没有在 Windows 10中进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    非常感谢您的回答、非常感谢。

    我成功获得了 Windows 7并在其中安装了"Hercules 安全 MCU 演示"程序。

    但是,它仍然不起作用。 打开程序时、会显示以下错误消息:  

    "无法找到 LabView 运行时引擎。 Hercules 安全 MCU 演示需要版本2010 (或兼容) LabView 运行时引擎。 请联系 Hercules 安全 MCU 演示的供应商以纠正此问题。"

    如何解决? 我单独安装了 LavView Run-Time 2010、但"Hercules 安全 MCU 演示"还不起作用...

    非常感谢您的参与、

    Maria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我解决了以前的问题、即卸载和重新安装所有内容。

    但是、现在我还有另一种问题。 它找不到设备并显示以下消息:

    "Hercules 演示套件启动器。 未找到演示板。 插入 Hercules 开发板并重试。"

    我反复插入和拔下 HDK、但 Hercules 安全 MCU 演示未找到它。 我该怎么做?

    非常感谢、

    Maria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria、  

    如果您要查找 Hercules 器件的示例、以下是一些示例的链接:  https://git.ti.com/hercules_examples

    Project0:切换 Launchpad 上的 LED

    项目1:ECC 错误注入