This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:将8x16 LED 矩阵连接到 LAUNCHXL2-RM57L

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/909590/ccs-launchxl2-rm57l-connect-a-8x16-led-matrix-to-launchxl2-rm57l

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

Raspberry  PI 支持 LED 矩阵(RPi LED 矩阵 anleitung.joy-it.net/.../rpi_led_matrix.pdf)、并使用两个 MAX7219 (链接: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf)。

在此项目中、我将使用连接到矩阵的 SPI4、如下所示:

5V -->  (J3_Pin 1)

GND -->(J3_PIN2)

CS --> SPI4NCS_1 (J1_pin9)

MOSI --> SPI4MOSI (J2_pin1)

CLK --> SPI4_clk (J10_pin20)

起初,我只是在编写此示例之前尝试使矩阵正常工作,但仍然是:(

代码如下:

/*用户代码开始(0)*/
#include "HL_SPI.h"
#include "HL_Gio.h"
/*用户代码结束*/

/*包含文件*/

#include "hL_system.h"
#include "hL_sys_common.h"

/*用户代码开始(1)*/

#define TEST 0x0F
#define 亮度0x0A
#define SCAN_LIMIT 0x0B
#define decode_mode 0x09
#define 关断0x0C

spiDAT1_t 数据通信 fig1_t;

uint64_t i;

void maxInit();

void TransferCOMMAND (uint16地址、uint16值);

void TransferDATA (uint16地址、uint16值、uint16 v2);

/*用户代码结束*/


/**@fn void main (void)
*@应用程序主函数简介
*@请注意、默认情况下、此函数为空。
*
*此函数在启动后调用。
*用户可以使用此函数来实现应用程序。
*

/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/

void main (void)

/*用户代码开始(3)*/
dataconfig1_t.CS_hold = false;     
dataconfig1_t.WDEL = true;         
dataconfig1_t.DFSEL = SPI_FMT_0;    
dataconfig1_t.CSNR = SPI_CS_1;   
spiInit();
gioInit();
maxInit();
gioSetDirection (spiPORT4、0x02); //将 CS_1用作 GIO 引脚(也在/SPI4端口/SCS[1]引脚模式  中的 Halcogen 中定义为  GIO)
gioSetBit (spiPORT4、1、1);
_enable_IRQ ();
/*用户代码结束*/

while (1){
for (i=1;i<9;i++){
TransferDATA (I、0xFA、0xAF);  //只是一个示例来查看它是否正常工作



/*用户代码开始(4)*/
void maxInit(){
TransferCOMMAND (DECODE_MODE、0x00);//使用正常模式
TransferCOMMAND (亮度、0x03); //亮度级别3
TransferCOMMAND (SCAN_LIMIT、0x07);
对于(i=1;i<9;i++){  // Init all LEDs
TransferDATA (I、0x00、0x00);

TransferCOMMAND (SHUTDOWN、0x01);
TransferCOMMAND (TEST、0x00);//正常模式

void TransferCOMMAND (uint16地址、uint16值){
gioSetBit (spiPORT4、1、0);
TransmitData (spiREG4、&dataconfig1_t、1、地址);//发送地址。
TransmitData (spiREG4、&dataconfig1_t、1、value);//传输该值。
TransmitData (spiREG4、&dataconfig1_t、1、地址);//发送地址。
TransmitData (spiREG4、&dataconfig1_t、1、value);//传输该值。
gioSetBit (spiPORT4、1、1);
};

void TransferDATA (uint16地址、uint16值、uint16 v2){
gioSetBit (spiPORT4、1、0);
TransmitData (spiREG4、&dataconfig1_t、1、地址);//发送地址。
TransmitData (spiREG4、&dataconfig1_t、1、value);//传输该值。
TransmitData (spiREG4、&dataconfig1_t、1、地址);//发送地址。
TransmitData (spiREG4、&dataconfig1_t、1、v2);//传输第二个值。
gioSetBit (spiPORT4、1、1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MAX7219是一款5V 器件。  TMS570器件 没有可耐受5V 电压的输入、 因此您永远不应该将5V 输出直接连接到任何 TMS570输入引脚!