This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:CCS 崩溃

Guru**** 2480665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/909243/ccs-tms570lc4357-ccs-crashing

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

当我尝试加载编译时、我观察到 CCS 崩溃、最终导致加载时出错。 错误为" CortexR5:读取寄存器 REG_ENDIAN 时出现问题:(错误-215 @ 0x0)测试总线控制器的信号量处于超时状态。 Unif-SCIF 无法获取用于表示由实用程序或调试器拥有控制器的信号量。 您可能必须退出其他客户端、因为发生了超时。 (仿真包8.0.27.9)"。

尽管我验证了调试器连接是否成功、但它仍有相同的问题。

请帮助在这种情况下继续。

此致、

Shivam Kakad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们您的 CCS prokect 的属性、运行时支持库、器件型号、编译器、输出格式、 等等?