请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
当我尝试加载编译时、我观察到 CCS 崩溃、最终导致加载时出错。 错误为" CortexR5:读取寄存器 REG_ENDIAN 时出现问题:(错误-215 @ 0x0)测试总线控制器的信号量处于超时状态。 Unif-SCIF 无法获取用于表示由实用程序或调试器拥有控制器的信号量。 您可能必须退出其他客户端、因为发生了超时。 (仿真包8.0.27.9)"。
尽管我验证了调试器连接是否成功、但它仍有相同的问题。
请帮助在这种情况下继续。
此致、
Shivam Kakad