This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:LAUNCHXL2-TMS57012电机应用

Guru**** 2534270 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/909384/launchxl2-tms57012-launchxl2-tms57012-motor-application

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件: DRV8301MOTORWARE

您好!

我有一个 LaunchXL2-TMS57012开发板。 此电路板的参考手册中提到了驱动板 DRV8301电机驱动器 BoosterPack。 因此、我订购了该板、现在我想评估一些 BLDC 电机。 从哪里可以获得适用于这些电路板的电机演示软件? 我在所有 TI 资源中找不到任何与软件相关的东西。 唯一的提示是来自 Will Toth 的培训视频。 但他忘了说软件在哪里可以找到。

提前非常感谢!

此致、

Heinz