This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网信号布局查询

Guru**** 2950670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/908613/tm4c1294kcpdt-ethernet-signal-layout-query

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

在我们的应用中,我们使用 M12 (4针)连接器进行以太网连接。 根据 M12连接器的标准引脚配置、不能在顶层进行所有信号路由、因此1个信号通过过孔在2个不同的层中路由。 根据指导原则,所有信号布线都应位于顶层,不带任何过孔。

随着布局修订的进行、请建议以太网信号路由的最佳可能方法。

现有路由详细信息:
- TX_N、RX_P 和 RX_N:在顶层路由
- TX_P:在顶层和内层布线
-未针对100Ω Ω 差分阻抗调整到 PCB 堆叠的差分间距。
-  仅完成差分路由和长度匹配。

请参阅随附的布局图以获取参考、并尽快提出改进布局的解决方案。

谢谢、
塔斯马尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tusarkanta、您好!

    有多种方法可以正确进行布线、您可以通过此 TI 设计看到这一点: http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129USBHS

    PCB 层的 PDF 在第1页上显示了这一点: http://www.ti.com/lit/df/tidrpl6/tidrpl6.pdf?ts=1590524453856

    100欧姆差分阻抗对于正常运行至关重要、必须在此布局中加以解决。

    TI 设计和我们的系统设计指南是我们可以提出的最佳建议。 对于以太网布局、我们没有处理异常布线或提供相关指导的详细硬件经验。 作为器件专家、这超出了我们的支持范围。

    如果您认为背景不足以从布局的角度处理问题、那么您可能需要考虑从第三方获得有关这方面的帮助、我知道我们的第三方合作伙伴之一进行了咨询、并具有丰富的以太网体验: https://www.elco-solutions.de/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacobi、

    感谢您的回复。

    我们将尝试根据共享的指南修改 PCB。

    如果需要任何帮助、我将与您联系。

    此致、

    塔斯马尔达