This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:Uniflash 在 FEE 区域中验证失败

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/908390/rm48l952-verification-failed-in-fee-area-with-uniflash

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家、您好!

当我的客户使用 Uniflash 向 FEE 区域写入数据时、将会发生以下"验证失败"。

我想知道为什么会打印此错误。

当它们写入10次时、该错误发生了大约9次。 也就是说、它们很少成功写入。

写入环境如下。

请告诉我输出此错误的原因以及原因是什么。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki 您好!

    我注意到、通过 Uniflash 加载了三个十六进制文件。 第三个十六进制文件是否包含 ECC 值? 如果是、请单独加载此文件、并禁用"Auto ECC generation"选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢你的答复。

    我将与我的客户核实。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    我向我的客户确认了这一点。

    [引用 USER="QJ Wang ]]我注意到、通过 Uniflash 加载了三个十六进制文件。 第三个十六进制文件是否包含 ECC 值?[/quot]

    第三个十六进制文件不包含 ECC 值。

    当启用“自动 ECC 生成”并  单独加载此文件时 ,hex (fee.hex)文件将成功加载到 FEE 中。

    请告诉我是否还有其他事情需要与我的客户核实。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki 您好!

    是否使用 FEE 驱动器对 bank7进行编程? FEE 数据的 FEE 十六进制存储器转储吗?

    从日志文件中、为什么不对0xf020_0000~0xf020_0038进行编程? 只在0xf020_0038上编程了0xe 字节、但验证了0x10字节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的支持。

    [报价用户="QJ Wang ]] bank7是否使用 FEE 驱动器进行编程? [/报价]

    我的客户正在使用 Uniflash 对 Bank7进行编程。  

    我认为 FEE 驱动器在使用 Uniflash 时不使用。 是这样吗?

    [引用用户="QJ Wang "]

    FEE 数据的 FEE 十六进制存储器转储吗?

    从日志文件中、为什么不对0xf020_0000~0xf020_0038进行编程? 只在0xf020_0038上编程了0xe 字节、但验证了0x10字节?

    [/报价]

    我 将与我的客户核实。

    此致、
    Sasaki