This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tiva tm4c1294kcpdt、OpenOCD

Guru**** 2220740 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, TM4C1294KCPDT, SEGGER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/905407/tiva-tm4c1294kcpdt-openocd

主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDTTM4C1294KCPDTSEGGER

我是 Linux 系统上 Tiva 129x 的新开发人员、现在我尝试通过 OpenOCD 刷写此板、但我总是遇到问题。

当我使用此命令或相关命令复位 Tiva 时、我收到消息错误:JTAG-DP 粘滞错误。

端子输出如下所示:

JTAG TAP:TM4C129ENCPDT.CPU TAP /器件找到:0x4ba00477 (mfg:0x23b (ARM Ltd.)、部件:0xba00、ver:0x4)
JTAG-DP 粘滞错误
轮询目标 TM4C129ENCPDT.CPU 失败、尝试重新检查
TM4C129ENCPDT.CPU:硬件有6个断点、4个观察点

当我使用有关闪存命令的相关命令时,我总是收到消息错误:无效子命令“……”  "在过程"闪存"中

端子输出如下所示:

> FLASH WRITE_IMAGE ERASE /foo/bar.hex
无效子命令"write_image erase /foo/bar.hex (write_image 擦除)"
在过程"闪存"中

我的套件基于平台 tm4c1294kcpdt

2.从 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/328661?Tiva-tm4c-129X-dk-openocd、 tm4c129.cfg 和 3su1.cfg 下载.cfg 文件

我正在使用来自 J-link SEGGER USB-JTAG 的仿真器、黑色仿真器。

OpenOCD 0.10.0版

您是否有人体验过此平台?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您使用的是 LaunchPad 板还是您自己的板? 如果您的定制板出现编程问题、我建议您先尝试 LaunchPad。 我们对第三方 OpenOCD 没有任何经验、我真的不知道如何在这里为您提供帮助。 。 如果您将问题发布到 http://openocd.org/、我认为他们的专家将能够为您提供比我们更好的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何,我都解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

     非常高兴您能够自行解决问题。 您是否介意与我们分享您如何解决该问题、以便让使用 openOCD 的其他论坛成员受益。 谢谢。