This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:开发板不工作(EK-tm4c1294xl)

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/907021/tm4c1294kcpdt-development-board-is-not-working-ek-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

尊敬的先生:

我 已经使用了 EK-tm4c1294xl 板、从2个月开始、它运行正常、但现在当我尝试从 CCS 加载新程序时、它会显示错误、如  

"

连接到目标时出错:
无法与设备通信。 请检查您的连接。

"

我正在设备管理器上对设备进行串行操作、它显示未知设备。 我在设备管理器上找不到该设备。  我在 PC 上附加了设备管理器屏幕截图。  

通过视觉效果, 电源指示灯亮起,并且先前加载的程序也会运行。 它具有闪烁 LED D1和 D2、工作正常。   

这方面的问题是什么。 电路板上的 dBUG 部分是否出现故障? 我们如何遵守以及替代解决方案是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试使用连接到调试连接器的 USB 电缆进行 DFU 更新? 如果是、则说明您已覆盖 ICDI 固件。 最简单(也是最便宜)的解决方案是购买新的 lanuchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有更新任何内容。  

    U 表示我覆盖了 icdi 固件,或者它已损坏,因此我如何将 ICDI 固件更新或重新编程回套件。

    由于这 种生动的情况,现在很难购买新的套件。   

    因此、请提供 ICDI 固件更新链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ICDI 固件损坏、您需要将 Pogo 引脚电缆或固定装置连接到 launchpad 底部的 U21、并将10引脚 JTAG 扫描控制器连接到该电缆或固定装置。 除非您已经拥有此设备、否则购买新的 LaunchPad 会更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、假设我想将这个名为 U21的 ICDI JTAG 连接器(在图中突出显示)连接到 U6 JTAG 连接器   

    那么,我只能对 Tiva 控制器进行编程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、您需要将 U21的焊盘连接到工作中的 JTAG 扫描控制器(例如 XDS200)。 如果 EK-TM4C1294XL 上的 ICDI 芯片固件损坏、ICDI 将不再工作。 您是否确定了导致问题的最初原因? 短接连接 DFU (器件固件升级 USB 连接至 ICDI 调试器 USB 端口)时、ICDI 芯片很少出现问题。 我已经看到 USB 电缆损坏和 USB 端口损坏的问题、但您之前说过、这可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在 LM Flash 程序员无法通过 USB 重新刷写 ICDI 固件时或损坏时、建议使用 ICDI 固件? 如果固件被擦除、123g 似乎应该具有引导加载程序检测功能? 使用 DFU 编程和擦除 ICDI 闪存似乎是合理的、因此 LM 闪存会发现它需要固件更新?

    Saurabh 是否已尝试删除 Windows 驱动程序并让设备管理器再次尝试检测 ICDI? 大多数计算机都有多个 USB 端口、如果使用的 USB 端口经常出现故障、请尝试另一个 USB 端口。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gi、

    正确的做法是、如果 ICDI 中的固件被擦除、您将看到 Stellaris DFU、因为它位于 ROM 引导加载程序中。 但是、如果应用软件意外地使用 DFU 编程到 ICDI 芯 片中、则会显示未知器件。

    您有一个很好的建议。 很多时候、电缆或 USB 端口损坏或安装了不正确的驱动程序。