This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:PBIST ROM 测试对 STC 有意外影响

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/907541/tms570ls0432-pbist-rom-test-has-unexpected-influence-on-stc

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好、TI 团队、

我目前正在为 TMS570LS0432进行安全测试实施、并遇到了一个问题、我无法解释。 希望您能帮我解决这个问题。

在启动例程中、我执行了以下序列:

PBIST 自检(PBIST ROM + March13单端口)。

  • 预期:预期自检失败。
  • 实际:自检失败。

2. PBIST 自检(PBIST ROM +三路读取慢速+快速)

  • 预期:预期通过自检。
  • 实际:通过自检。

3. PBIST 自检(STC ROM +三路读取慢速+快速)

  • 预期:预期通过自检。
  • 实际:通过自检。

STC 自检(一个间隔、从间隔0开始、self_check_key = Ah、fault_ins = 1)

  • 预期:CPU 复位后、自检预计会失败。
  • 实际:CPU 复位后自检失败。

5.在 STC 自检后重置所有标志,包括 ESM

STC 自检(所有间隔、从间隔0开始、self_check_key = 5h、fault_ins = 0)

  • 预期:预计在 CPU 复位后通过自检。
  • 实际:CPU 复位后自检失败(CPU1 =故障、CPU2 =故障、无超时)。

最有趣的是。 如果我更改步骤2和3、则一切都按预期工作(步骤6完成、无故障)。

您是否有任何想法、什么可能是原因?

使用 MCU 器件修订版 B、PBIST4变通办法 无效、但我尝试过。 这没什么帮助。

如果需要任何其他信息、请告诉我。

提前感谢您的支持、

Dmitry

P.S. 从理论上讲、我可以在 STC ROM 检查后执行 PBIST ROM 检查、以使一切正常工作、但很奇怪为什么 ROM 检查顺序对后续测试运行有任何影响。

谁知道它可能产生的其他影响、可能"通过"的测试结果无效。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我很抱歉耽误你的答复。  通过 HALCoGen 生成的 pbistStop()函数错过了 PBIST 控制器的复位。 请在禁用 PBIST 控制器之前将其复位。 请参阅以下修改后的代码(突出显示):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    它现在可以正常工作。

    也许有必要 使用下一个 TRM 版本更新文档(PBIST 流程和 PBIST 配置示例)。

    感谢您的支持、祝您愉快、

    Dmitry