This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS3137:F021 API 编译错误

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/907213/compiler-tms570ls3137-the-f021-api-build-error

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

 当我使用 F021 API 时、问题确实发生了。 构建 CCS5.4和编译器5.0.4时附加文件中的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alban、

    1.您使用的是什么版本的 F021闪存 API、2.01.01、2.00.01或更早版本?

    2.您是使用旧版本闪存 API 还是使用新版本闪存 API 开发代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ、

    我不仅使用 API 2.00.01、还使用 API 2.01.01。 错误也存在。 我想知道问题原因是什么以及如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alban、

    该问题是由工程中使用的 TI ARM 编译器版本早于用于编译库的版本引起的。

    用于库的编译器:v5.1.3

    如果使用较新版本的编译器、会发生什么情况?