This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请提供具有任何控制器的 TLC2543 ADC 的示例 SPI 接口逻辑?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/907848/please-provide-the-example-spi-interface-logic-for-tlc2543-adc-with-any-controller

主题中讨论的其他器件:TLC2543

具有 SPI 接口的 TLC2543 ADC 的 C 代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenakshmi、

    我已经浏览过我们的文件、很抱歉、我没有任何要共享的 C 代码。  有一个旧(大约1995年)的应用手册、其中包含流程图和组件代码、如果您认为有此帮助、我可以与您分享。