This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:在从引导加载程序跳转到应用程序时保持输出引脚电平

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/907742/ccs-tm4c1294ncpdt-maintain-the-output-pin-level-when-jumping-from-bootloader-to-application

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有一个引导加载程序、它将 PL3保持在高电平、并应在它处理固件更新并跳转到新闪存的应用程序后保持高电平。

在 PL3上发现一个小尖峰、这会导致我的输出缓冲器芯片出现问题。

希望获得任何有关如何使这个小尖峰消失的指示?

附加的范围捕获。 第2波是来自 Tiva 的 PL3的输出信号。

此致、GH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于引导加载程序如何跳转到应用程序代码。 什么是通道1?  

    如果要生成复位以从引导加载程序跳转到应用程序、则可以在外部添加上拉电阻器以保持高电平。