This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:低功耗模式

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/907908/tms570ls1224-low-power-mode

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:TMS5701224

您好!

这与 RM46进入低功耗模式的代码相关。

要在 TMS5701224 MCU 上使用它、我更改了目标配置文件(在"属性">"常规"中)以匹配我的器件、并将调试探针更改为我正在使用的调试探针。 我还需要对 TMS5701224修改此代码吗?

我不确定我是否使用了类似这样的代码损坏了东西、因为现在即使在 POR 之后、我也始终会得到此错误:

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包8.0.27.9)

此致、

Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离线讨论。 尝试使用系统复位来擦除器件、并在执行指令使器件进入异常模式以防止 CPU 进入调试状态之前尝试"捕捉 CPU "。