This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:使用命令关断 MCU

Guru**** 2927510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/907160/tms570ls1224-shutdown-mcu-using-a-command

器件型号:TMS570LS1224

您好!

我需要运行一个测试、其中 MCU 被编程为通过 SPI/UART 进行通信以配置我的另一个器件、然后在这之后、使用程序上的指令将 MCU 本身发送为关断/关断、但不会切断电源。 原因是我需要使用 MCU 配置第二个器件、然后关断 MCU、以便能够测量第二个器件辐射的噪声。  

由于此电路板的设计方式(MCU 和第二个器件位于同一电路板中并由相同的 LDO 供电)、如果我从 MCU 移除电源、我也会关闭第二个器件。  

总之、我想知道除了切断电源之外、还有其他关闭 MCU 的方法吗。  

此致、

Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    您可以将第一个 MCU 置于睡眠模式。 这将是您测量第二个 MCU 发射的最安静模式。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢您的建议(第二个器件不是 MCU、是电池管理器件)。  

    我找到了数据表第2.4.3.1节"进入低功耗模式的典型软件序列"。 这实际上是我需要的。 我需要能够禁用时钟源、以查看噪声来自何处。 您是否有有关如何执行此操作的代码示例? 即使是基本代码也能帮助我快速入门。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    我正在上传一个压缩文件、其中包含一个 CCS 项目、用于使 MCU 进入所选的低功耗模式。 这是针对 RM46x 器件完成的、但您可以针对您正在使用的 LS12x 器件进行调整。 您可以选择睡眠模式以实现最安静的运行。 一旦进入此模式、只能通过由引脚或复位信号发出的事件来唤醒。 您可以将 GIO 引脚或 UART RX 事件配置为唤醒条件。

    希望这对您有所帮助。

    此致、Sunil

    e2e.ti.com/.../1832.RM46_5F00_LPM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sunil! 尝试一下。