This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:TM4C123 ADC API

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/907200/compiler-tm4c123gh6pm-tm4c123-adc-apis

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我花了很多时间、一天的时间尝试找出导致 FaultISR 的语句、即使我使用了最新的库。

在不使用 Tiva-C API 的情况下、一切正常。 ADC API 的编码必须错误。

断点对我也没有帮助。 即使我使用 的是 ADC_CLOCK SRC_PIOSC 、而不是 ADC_CLOCK SRC_PLL 也没有帮助。

SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHz | SYSCTL_OSC_MAIN);

{//在这个块内 发生 FaultISR

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_ADC0);

ADCSequenceDisable (ADC0_BASE、1);

ADCSequenceDisable (ADC0_BASE、3);

ADCClockConfigSet (ADC0_BASE、ADC_CLOCK_SRC_PLL | ADC_CLOCK_RATE_Half、1);

ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE、3、ADC_TRIGGER_PROCESSOR、0);

ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、3、0、ADC_CTL_TS|ADC_CTL_IE|ADC_CTL_END);

ADCSequenceEnable (ADC0_BASE、3);


ADCIntClear (ADC0_BASE、3);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经编译了您提供的代码片段、并在 EK-TM4C123GXL launchpad 上运行。 它执行无误。 您是否以线程模式在 RTOS 中运行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我不使用 RTOS。

    我使用 API 为 UART 和计时器创建了代码、工作正常、但运行时的代码会导致该故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否创建一个显示故障并将在 EK-TM4C123GXL Launchpad 上运行而无需外部电路的测试用例? 如果是这样、请使用 CCS 将该项目导出到.zip 文件、然后将该文件附加到此线程。