This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:DCAN DMA

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/906966/tms570ls1224-dcan-dma

器件型号:TMS570LS1224

您好、支持人员、

我正在为 DCAN 模块编写驱动程序、我不确定哪种方法最好。

最终目标是在不丢失消息的情况下接收总线上的所有消息、但避免使用中断。

我想在收到消息后使用 DMA 直接移动消息、但根据手册、消息 RAM 只能在调试或测试(RDA)模式下直接访问。

您能就此提供一些建议吗? 一个简单的 DMA 示例将是 grep。

非常感谢。

P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试模式下、CPU 或 DMA 可以直接访问 CAN 消息 RAM。 在正常运行期间、必须避免直接访问。 在正常运行期间、通过使用接口寄存器 IF1和 IF2来保证报文对象的数据一致性。

    当一个报文对象在接收到一个 CAN 报文后被更新时、IF3可被配置成自动接收报文 RAM 中的控制和数据。  CPU 不需要启动从消息 RAM 到 IF3寄存器集的传输。

    DMA 被配置为将数据从 IFx 数据寄存器传输到 CPU SRAM 或 EMIF 存储器。