This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:RM48 L950AZWT:HALCoGen GUI 在4K 显示屏上显示不正确

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/906362/rm48l950-rm48-l950azwt-halcogen-gui-not-appearing-correct-on-4k-display

器件型号:RM48L950
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正尝试通过关注德州仪器的 YouTube 视频来进行 CAN 通信。它显示、在 CAN msg1-8中、我需要激活 Tx/Rx。但我无法激活它、因为没有选项可执行此操作。是否有人告诉我可能会出现什么问题?

下面给出了我要关注的视频的链接。

https://www.youtube.com/watch?v=TrKQN-sor-s 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen 必须仅使用默认的100%字体大小。 否则、GUI 中的项目未正确对齐。

    e2e.ti.com/.../184660.aspx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主席先生,请告诉我如何做到这一点。 因为我在 HALcogGen 中看不到任何这样的设置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 Windows 显示中的比例更改为100%:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您注销并重新登录后、更改才会生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,这项工作很成功,谢谢。

    谢谢、此致