我想在 TMS570LC4357上使用一个非常快的8-10ns 异步 SRAM、并希望获得最高性能。
与异步存储器(像 VCLK3一样为150MHz)配合使用的最大 EMIF CLK 是多少? (对于 SDRAM、我假设它是100MHz)
在数据表的表6-36:EMIF 异步存储器开关特性中、使用了以下符号
RS -->读取设置
RST -->读取选通脉冲
RH -->读取保持
在脚注1中、它引用了范围的 SPNU563 (例如 RS[16-1]))
但在表21-29的 SPNU563中、值 Range vor R_Setup 0-F 减去一个周期
我假设在将异步 CONFIGURTION 寄存器中的 R_Setup、R_Strobe 和 R_HOLD 设置为0时、得到的时间是
Rs =1、RST=1和 Rh =1
另请参阅《海小安12月8日》2010年3月25日下午3时25分
e2e.ti.com/.../83030
我想如果不使用选通模式、时间就不会缩短。 对吧?
在这种情况下、选通模式是否有助于提高 EMIF 性能?