This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:用于以太网的 TMS570LS3137引导加载程序代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/903607/tms570ls3137-tms570ls3137-bootloader-code-for-ethernet

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我正在寻找 用于以太网的 TMS570LS3137引导加载程序代码。 论坛中提供的参考是//processors.wiki.ti.com/index.php/Category:TMS570、但当我下载代码  SafetyMCU_Ethernet_Bootloader.zip 时-它是空的。 您能不能指导我获取正确的以太网引导加载程序代码。

此致、

Suhail B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suhail、

    我刚刚在您的帖子中尝试了链接、它可以正常工作。 我下载/解压缩了 zip 文件、并获得了示例项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我得到了示例项目。 但我面临编译错误。 将示例项目导入到 CCS 中之后。 我使用的是 CCS 版本5.4.0.00091

    我遇到以下错误。 尽管所有头文件都包含在 ARM 编译器的包含路径中。 请就此问题向我提供帮助

     未定义       的首次引用
     符号                  
     ------        --------
     iNet_addr       ./sys_main.obj  
     ip_addr_any     ./tftp.obj      
     lwIPInit        ./sys_main.obj  
     lwIPRxIntHandler ./sys_main.obj  
     lwIPTxIntHandler ./sys_main.obj  
     MEM_FREE        ./tftp.obj      
     mem_malloc      ./tftp.obj      
     pbuf_alloc      ./tftp.obj      
     pbuf_free       ./tftp.obj      
     udp_bind        ./tftp.obj      
     udp_connect     ./tftp.obj      
     udp_new         ./tftp.obj      
     udp_recv        ./tftp.obj      
     udp_remove      ./tftp.obj      
     udp_send        ./tftp.obj      
    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:在链接期间遇到错误;未构建"TMS570LS31x_enet.out"
    此致、
    Suhail B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhail、

    请检查#include search path 中的目录:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 请找到 include 路径的屏幕截图、我已将所有文件放置在路径中、但仍无法编译、并且存在与前面所述相同的错误

    此致、

    Suhail B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、您能否指导以太网引导加载程序代码中使用的闪存 API 的参考 API 文档。 如果我可以获得在 BL_FLASH.c 中定义的闪存 API 参考指南、例如 Fapi_BlockProgram 等、那将会大有帮助

    此致、

    Suhail B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhail、

    请参阅位于 API 安装目录中的 F021闪存 API 用户指南: