This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:通过 SPI 进行24位传输

Guru**** 2928870 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, DAC8734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/905481/tm4c123gh6pm-24-bit-transfer-via-spi

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: DAC8734TM4C123

大家好、

美好的一天!

我们的客户正在尝试使用 Tiva 芯片 TM4C123GH6PM 来控制 DAC8734。 但是 、DAC 需要24位 SPI 数据传输。

是否有办法编辑驱动程序以允许24位传输?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

     如您在数据表中所见、TM4C123将在一帧(4至16位)传输后使 CS 无效。 要与 DAC8734连接、我建议您不要使用 SSInFSS 信号、而是使用 GPIO 创建您自己的 CS 信号。 您将在24位传输期间将 GPIO 引脚(用作 DAC8734的 CS)置为低电平、并在传输完成后将 GPIO 置为高电平。 您将为每个帧配置 SSI 字符长度为8位、以便发送三个帧(3X8=24)来读取/写入器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非常感谢您的快速响应。

    但是、DAC8734具有 SPI 接口、这是否可以直接工作?

    感谢确认!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

     是的、默认情况下、SSI 模块作为飞思卡尔 SPI 运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles!

    艺术