This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:器件处于复位状态时、GPIO 输出阻抗(高阻态模式)是多少

Guru**** 2581145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/905501/tm4c123bh6zrb-what-is-the-gpio-output-impedance-hi-z-mode-when-device-is-under-reset

器件型号:TM4C123BH6ZRB

你(们)好

我的客户希望知道器件复位时的 GPIO 阻抗(在高阻抗下)模式。 原因是 IO 用于控制 FET 的栅极、 工程师希望在器件复位时栅极电压可能低于400mV 至500mV。 我查看了数据表、它没有此类信息。 请帮帮我。

此致

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

     数据表通常不显示数字逻辑的输出阻抗、因为电压/电流行为是非线性的。 阻抗将取决于负载。 但是,您可以根据 Vol.来计算它 如果驱动的负载灌入8mA、则阻抗将为0.4V/8mA = 50 Ω。 请注意、这是 IO 驱动负载时的阻抗。 您的问题与 IO 处于输入(Hi-Z)状态的复位期间的阻抗有关。 我不知道值。 我预计它将非常高、 在兆欧姆范围内。