请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 你好。 如果振荡器处于有效范围内、当器件退出复位状态时、它将成为器件的默认时钟。 如果振荡器在达到默认时钟后超出范围、它是否会切换到 LPO? 此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LPO 时钟检测模块由一个时钟监视器(CLKDET)和一个内部低功耗振荡器(LPO)组成。 LPO 由两个振荡器组成:HF LPO 和 LF LPO。
在上电复位被释放后、CLKDET 一直监视 OSCIN。 在 OSCIN 频率下降到无效范围之外的情况下、CLKDET 在全局状态寄存 器中标记这个情况(GLBSTAT 位0:OSC FAIL)并将所有由 OSCIN 供源的时钟域切换至 HFLPO。
是的、如果振荡器在达到默认时钟后超出范围、它将切换到 HF LPO。