This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:需要有关 USB 主机软件的帮助

Guru**** 2931780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/904835/tmdsrm48hdk-need-help-with-the-usb-host-software

器件型号:TMDSRM48HDK
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

大家好、我正在上面板中开发 USB 主机应用。 编写 USB 设备类软件以与记忆棒通信时、我需要一些帮助。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    很抱歉、我们没有 USB 主机的示例代码。 Hercules 器件上使用的 USB 主机模块与 OMP13x 器件上的 USB 主机模块相同。  

    对于 OMAPL138、有一个用于 USB 主机模式和 USB 设备模式的示例源代码。您可以参阅 OMAPL138 Starterware 包。

    它具有以下 USB 主机示例。

    USB_host_KB --可以将 USB 键盘作为 USB 设备连接到用作主机的 OMAPL138。

    USB_host_mouse -可以连接 USB 鼠标

    USB_host_msc -可以连接 USB 挂起。