This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:在接收数据时 SCI2 RX 信号未被拉至0V?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/904594/ccs-tms570ls1224-sci2-rx-signal-not-pulled-to-0v-when-receiving-data

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我遇到的问题与 PL 完全相同、从 PC (FTDI 3.3V 适配器)驱动 Launchpad (J6.3)上的 Rx 引脚、该引脚不会下拉至0V、而是下拉至2.3V。 如果我单独查看 FTDI、则信号被下拉至0V。 如果我将 Launchpad Rx/Tx 连接在一起(环回)并且我在 Tx 上进行传输、Rx 被下拉至0V!

我没有低估,什么是错误的…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SCI 通信、接收和发送数据都采用非归零(NRZ)格式、这意味着发送和接收线路在空闲时处于逻辑高电平。  

    在 LS12x Launchpad 上、SCIRX/TX 也连接到 TM4C129器件的 UART 端口。 在您的设置中、有两个接收器将信号拉得更强、因此发送器无法将信号拉至0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我没有意识到这一点。 我现在明白了。

    Bests、

    Olivier