This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:复位行为

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/904132/rm46l852-reset-behaviour

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在寻找一些有关 RM46 (热)复位行为的说明。 在每个寄存器的技术参考手册中记录了复位后的状态。 一些寄存器在复位时是持久的、也有相关文档。 我想知道是不是

  1. 如果没有记录不同的情况、或者如果文档仅描述了冷复位后的状态、则复位后记录的状态适用于冷复位和热复位。
  2. CPU 复位不同于其他(热)复位原因、例如 PLL 差异、看门狗等。正如 HALCoGen 生成的代码中所显示的那样、在 CPU STC 和 CPU 的自检后、代码继续调用 after STC()而无需额外调用例如。 systemInit()所以我假设 CPU 内核之外的寄存器不受 CPU 复位的影响?

此致、

 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    TRM 寄存器说明包括位域复位值。 这通常指热复位(系统复位)。 仅由冷复位(上电复位)复位的任何位字段都被明确指定为此类位字段。 例如、ESM 状态寄存器只能由冷复位来复位。

    CPU 复位实际上与系统复位分开、并且只复位 CPU。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    非常感谢您的快速响应、它回答了我对复位行为及其相关文档的所有问题。

    此致、

     Oliver