This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:FreeRTOS + TMS570LC4357 HALCoGen 官方支持

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/902723/ccs-tms570lc4357-freertos-tms570lc4357-halcogen-official-support

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件: Code Composer Studio

您好!

是否可以      同时对具有 FreeRTOS 功能(如任务调度功能、多任务处理等)的 TMS570LC4357 HDK 或 LaunchPad 上的多播、单播等数据传输类型使用网络功能 

我的意思是、通过"纯 FreeRTOS "或"任何其他第三方网络支持、如 lwIP"、可以做到这一点。   

有人做过类似这样的数据通信?  

我提出这个问题是因为我正在监控 HALCoGen 发布说明 和 HALCoGen 官方网站 中的以下信息:

HALCoGen 发行说明 SPNA203–2019年10月[第5页] :  http://www.ti.com/lit/pdf/spna203 

HALCoGen [支持的特性选项卡下方]                  网址:https://processors.wiki.ti.com/index.php/HALCoGen

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen 确实会为 FreeRTOS 9.0.0生成示例代码。 但我们不提供使用 FreeRTOS 内核的技术支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、以下是我最后一个问题:

    TMS570LC4357 LaunchPad 和 HDK 是否完全符合通过 HALCoGen 生成的 FreeRTOS 进行实时数据传输的条件?  

    TMS570LC4357 LaunchPad 和 HDK 是否完全符合通过 普通 FreeRTOS 内核进行实时数据传输的条件 ?  

    在上述任何情况下、数据传输过程中是否有任何对 RTOS 概念操作方便的限制?

    谢谢、此致、