This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:TMS570LS ADC 设置问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/903056/ccs-tms570ls1224-tms570ls-adc-set-problem

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

 我使用 TMS570 ADC 定时器采样。 我 的 HAL 软件设置有问题。

 我希望获得 准确的值。 现在 、我收到的值 波动、 Zigzag 很少。 我不知道为什么。

 1.启用采样电容器放电...  这意味着什么?、这是否会影响 ADC 值。

 2.hal 设置有两个周期时间..  它们有何不同。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      这个周期时间的设置时间是否较长?

    可使外部信号稳定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请增加每个通道的采样时间。 默认设置为2个 ADCLK 周期、这太短。 所需的实际采样时间取决于连接到被采样通道的外部阻抗。 有关需要多少采样时间的更多详细信息、请参阅此应用手册:  

    要进行试用、请针对采样时间配置1us 之类的内容、并检查是否仍观察到问题。