This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:SDRAM/SRAM 性能

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129XSDRAM, TM4C1292NCPDT, TM4C1294NCPDT, TM4C1292NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/902488/tm4c1292ncpdt-sdram-sram-performance

器件型号:TM4C1292NCPDT
主题中讨论的其他器件:TIDM-TM4C129XSDRAMTM4C1294NCPDTTM4C1292NCZAD

你(们)好

我可以向您提出一些问题吗?

以下是对多个 MCU 扩展 SDRAM 和 内部 SRAM 的读/写测试。

为什么 NCPDT 比 NCZAD 差得多?

测试程序使用 TIDM-TM4C129XSDRAM 示例。

SDRAM:ISSI  IS45S16320D-7BLA1

TM4C1292NCPDT

SRAM:内部
32位 SRAM 写入:20.40680Mbps
32位 SRAM 读取:19.48734 Mbps

SDRAM:  
32位 SRAM 写入:20.40680Mbps
32位 SRAM 读取:13.48734 Mbps

----------------------------------------

TM4C1294NCPDT -ek-tm4c1294xl

SRAM:内部
32位 SRAM 写入:20.20320 Mbps
32位 SRAM 读取:19.16328 Mbps

SDRAM:  
32位 SRAM 写入:20.40680Mbps
32位 SRAM 读取:13.48734 Mbps

----------------------------------------

TM4C1292NCZAD

SRAM:内部
32位 SRAM 写入: 60.1294 Mbps
32位 SRAM 读取:58.2012 Mbps

SDRAM:  
未经测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SDRAM 来说、没有什么区别、所以我不能评论这部分内容。

    对于 SRAM、您能否提供有关测试完成情况的详细信息? 您如何做到这一点、我们如何复制它?

    处理器的配置是什么? 系统时钟? 堆栈/堆? 是否正在使用 DMA?

    我确信某处有一个基于配置的解释、但我现在没有足够的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统初始化
    ----------------------------------------
    系统时钟频率:120MHz
    初始化控制台.......................... 好的
    初始化 UDMA 控制器.......... 好的
    ----------------------------------------
    启动完成

    SRAM:内部
    32位 SRAM 写入:20.20140 Mbps
    32位 SRAM 读取:19.24196 Mbps

    e2e.ti.com/.../SDRAM.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、两个 MCU 都使用了相同的项目? 在编译器方面有什么区别吗?

    您是否已验证两块板返回120000000进行时钟设置?

    对于编译器、每个项目的堆栈/堆和优化设置是什么? 这些可能会影响性能、此处未进行概述。

    我需要设置该项目以便 CCS 在我的 LaunchPad 上进行测试。