This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137的独立计数器

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/902277/tms570ls3137-independent-counters-of-the-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137

您好!

通过阅读 MCU 的文档(包括 TRM)、我可以看到可用的独立计数器是 RTI 计数器0和计数器1 (independent =一个计数器的复位不会影响另一个计数器)。

是否有其他独立的计数器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 RTI 中的两个独立计数器。 还有其他计数器。 例如、Cortex R4F CPU 本身的性能监控单元(PMU)内有一个计数器。 您可以使用此计数器来测量 CPU "事件"的时间/时间戳。 此外、您还可以使用高端计时器(N2HET)模块设置多个计数器(同步时基)、每个模块都有自己的独立时基。

    希望这对您有所帮助。