This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Tivaware 库没有 PWM6_BASE 定义

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/901883/tm4c1294ncpdt-tivaware-library-does-no-have-pwm6_base-defnition

器件型号:TM4C1294NCPDT

在我的项目中、我尝试使用 PWM6 (GPIO PK4和 PK5、M0PWM6)、 但是编译器抛出错误" 说明 资源 路径 位置 类型"
#20标识符"PWM6_BASK"未定义 dacpwm.c /BELMR2KWV01 第48行 C/C++问题"。  我检查了头文件 hw_memmap.h 和 pwm.h、只能找到 PWM0和 PWM1的定义。  它是在其他一些文件中定义的、还是我们需要定义自己的?

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Ramesh Muruganantam"]我尝试使用 PWM6 (GPIO PK4和 PK5、M0PWM6)

    您还注意到存在"PWM0_BASE 和 PWM1_BASE"-这两个都是 MCU (主)的 PWM 模块-每个模块最多包含4个 PWM 发生器-每个发生器支持2个 PWM 通道。   没有、"PWM6_BASE"-正如您确认的那样。   

    相反- PWM 发生器3同时包含"MOPWM6和 M0PWM7"、并且这2个 PWM 通道可单独使用或(插入"死区")-可提供"互补 PWM 对"。

    MCU 手册很好地描述了 PWM 模块、发生器和独立 PWM 通道。   ARM MCU 显著"提高了 PWM 生成、设置和控制的能力"(以及复杂性)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 PWM6_BASE。 TM4C1294NCPDT 上只有一个 PWM 模块、它有四个发生器、每个发生器有两个 PWM 输出、总共8个输出引脚。 要使用 PK4和 PK5、请使用 PWM0_BASE、PWM_GEN_3、PWM_OUT_6和 PWM_OUT_7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  将再次阅读手册。

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob。  将再次检查手册。

    此致、

    Ramesh