This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:ADC 端口的输入阻抗

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/944371/tm4c1290ncpdt-input-impedance-of-adc-port

器件型号:TM4C1290NCPDT

你(们)好

我们在以下电路图和配置中使用 ADC 端口。

您能告诉我以下问题吗?

如果 连接了外部电容器 Cs=0.1uF、我可以使用 Rs=8 100kΩ Ω 的电阻吗?

2. ADC 转换器的输入阻抗是多少?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawa 您好!

    具体取决于您要使用的采样频率。 您希望 ADC 上的信号能够及时稳定、这就是 kSPS 增加时 Rs 最大值较低的原因。 如果您希望以全 ADC 速度运行、那么该 R/C 滤波器将不起作用。

    如果您需要100kOhm、可以考虑使用单位增益运算放大器来帮助降低阻抗。

    此外、本应用手册可能会对 您有所帮助:https://www.ti.com/lit/an/sbaa108a/sbaa108a.pdf?ts=1601326062335&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    [引用 user="KAWA"]2.  ADC 转换器的输入阻抗是多少?  [/报价]

    我认为我们没有指定的确切点规格。 所提供的 Radc 和 Cadc 值应足以让您根据自己的需求表征系统内部信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobi、

    如果 CS 电容器比 CADC 电容器大得多、我认为 R/C 滤波器中不涉及 Rs 的值。
    因此、我认为 Rs 电阻值为100kΩ Ω 是没问题的。
    这种理解是否错了?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawa、

    从电荷共享的角度来看、您是正确的。 外部0.1uF 电容器是10000x 内部采样电容。 电荷共享会产生小于一个最低有效位的误差。 但是、您没有考虑2uA 的最大输入泄漏电流。 (这也许是您在询问转换器的输入阻抗时尝试提出的问题。) 最坏情况下的泄漏电流(典型泄漏电流将更小)可能会使外部电容器的电压偏移0.2V (2uA x 100K 欧姆)。 此外、带有0.1uF 电容器的100K 欧姆电阻器将使低通滤波器的响应时间非常慢。 您将无法检测外部电压的快速变化。 (10Hz 或更慢应该是可以的。 100Hz 或更快的频率将降级。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 克罗斯比、

    我明白了、谢谢。

    此致、