This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:堆栈增长方向

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/944688/tms570ls0432-the-stack-growth-direction

器件型号:TMS570LS0432

你好

  CPU 的堆栈, 堆栈的地址,如果  堆栈地址 为 0x8000300~0x8000fff,地址的增长。

 堆栈中的第一个地址 是0x8000300或0x8000fff  

 0x8000FFFF ~0x8000300

—————————————

0x8000300~0x8000fff

 我想知道顶部   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    堆栈指针从高地址向下增长到低地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你