This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570

Guru**** 2933670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/944747/tms570ls1224-tms570

器件型号:TMS570LS1224

您好!

我想通过检查  非 CPU 总线主控 MPU 的功能来运行引导时间和运行时间诊断(MPU 功能的7.130软件测试)。 安全库仅为 DMA 提供此功能 、但我们在设计中未使用 DMA。 需要您的输入、如何在 SRAM、MibSPI 或 MibADC 等其他组件上实现。

此致、

Abdul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    CPU 和 DMA 都具有存储器保护单元、并且 MPU 构建在 bustmaster (CPU 或 DMA)中。 如果不使用 DMA、则可以配置 CPU MPU 来保护 SRAM、外设 RAM 和外设寄存器。

    通过 CPU MPU、SRAM 只能配置为用户就绪、CPU 对 SRAM 的任何写入都将产生错误。  

    SRAM 存储器范围为0x08000000至0x0802FFFF

    MibSPI RAM 从0xFF0A0000到0xFF0FFFFF