This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:KSZ9477

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/942891/tm4c1294ncpdt-ksz9477

器件型号:TM4C1294NCPDT

你(们)好

 我将 KSZ9477与 tm4c1294ncpdt 微控制器相连。

硬件中的配置设置是

   0 - LED4_1、1 - LED3_1 -> I2C 通信被选中。

 1 - LED2_1  ->  正常上行链路

 0 - LED1_0 ->线缆过滤已启用

 1 - LED1_1 ->流量控制已启用。

 1 - LED2_0、1 - LED4_0 ->正常上行链路、启用自动协商。

 1 - LED5_1 ->启用启动开关链路。

我的固件设置是

 PHY 基本控制寄存器(0x1100)-所有5个端口的数据-0x1000。

 PHY 自协商通告寄存器(0x1108)-所有5个端口的数据- 0x0D41

 PHY 1000BASE-T 控制寄存器(0x1112)-所有5个端口的数据-0x0200。

  我们使用的是 TP-LINK (TL-SG1024D)。当我尝试使用 TP-LINK 连接1000Mbps、100Mbps 时,它尝试连接,但连接未建立。  当我连接笔记本电脑时、所有配置工作正常。

 我需要支持才能使其正常工作、我的设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我对您的问题描述非常不清楚。 如果 问题涉及 KSZ9477的配置、请务必了解我对 Microchip KSZ9477不熟悉。

    [引用 user="balamurugan subbiah"]

    硬件中的配置设置是

       0 - LED4_1、1 - LED3_1 -> I2C 通信被选中。

     1 - LED2_1  ->  正常上行链路

     0 - LED1_0 ->线缆过滤已启用

     1 - LED1_1 ->流量控制已启用。

     1 - LED2_0、1 - LED4_0 ->正常上行链路、启用自动协商。

     1 - LED5_1 ->启用启动开关链路。

    [/报价]

     所有这些 LED 是什么? 这些是 来自 KSZ9477的 LED、对吧? 我无法判断它们是对还是错。 如果这些 LED 正常闪烁、您需要咨询 Microchip。  

    [引用 user="balamurugan subbiah"]

     PHY 基本控制寄存器(0x1100)-所有5个端口的数据-0x1000。

     PHY 自协商通告寄存器(0x1108)-所有5个端口的数据- 0x0D41

     PHY 1000BASE-T 控制寄存器(0x1112)-所有5个端口的数据-0x0200。

    [/报价]

    TM4C129仅支持10BASE-T/100BASE-TX。 您似乎启用了1000BAS、但为什么? 这些 是 KSZ9477寄存器。 如果您希望有人帮助您 配置 KSZ9477的寄存器、则需要联系 Microchip。  TM4C129有其自己的内置 PHY、我假设您要将 TM4C129连接到 KSZ9477的五个端口之一。  

    [引用 user="balamurugan subbiah"]  我们使用的是 TP-link (TL-SG1024D)。当我尝试使用 TP-link 连接1000Mbps、100Mbps 时,它尝试连接,但连接未建立。  当我连接笔记本电脑时、所有配置都正常工作。

    我想我在这里感到困惑。 您能不能给出 Tiva MCU、 KSZ9477 和 TP-LINK 之间连接的图示或原理图。 起初、您说 Tiva 连接到 KSZ9477、这是一个开关。  TL-SG1024D 是另一个开关。 它们是如何连接在一起的。  

    今天结束时、我认为发表您的问题的最佳地点是 Microchip 支持论坛、因为它是他们的产品。 确保详细说明如何将所有内容连接在一起。