Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
你(们)好
我将 KSZ9477与 tm4c1294ncpdt 微控制器相连。
硬件中的配置设置是
0 - LED4_1、1 - LED3_1 -> I2C 通信被选中。
1 - LED2_1 -> 正常上行链路
0 - LED1_0 ->线缆过滤已启用
1 - LED1_1 ->流量控制已启用。
1 - LED2_0、1 - LED4_0 ->正常上行链路、启用自动协商。
1 - LED5_1 ->启用启动开关链路。
我的固件设置是
PHY 基本控制寄存器(0x1100)-所有5个端口的数据-0x1000。
PHY 自协商通告寄存器(0x1108)-所有5个端口的数据- 0x0D41
PHY 1000BASE-T 控制寄存器(0x1112)-所有5个端口的数据-0x0200。
我们使用的是 TP-LINK (TL-SG1024D)。当我尝试使用 TP-LINK 连接1000Mbps、100Mbps 时,它尝试连接,但连接未建立。 当我连接笔记本电脑时、所有配置工作正常。
我需要支持才能使其正常工作、我的设置是否正确?