This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找具有以太网的电路板、适用于电源转换器应用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, TMDSCNCD28388D, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/942827/seeking-board-with-ethernet-suitable-for-power-converter-application

主题中讨论的其他器件:TMS320F28386D、 TMDSCNCD28388D、 TIDM-1000

我希望找到一款适用于控制并网逆变器的 TI 微控制器。 我需要以太网在应用中实现 Modbus TCP。 是否有任何具有 RJ-45以太网插头和其他专为电力电子产品定制的功能的开发板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有以太网的最新器件系列为 F2838x、建议使用 TMS320F28386D

    controlCARD EVM 是 TMDSCNCD28388D

    您可以在各种电源控制 EVM 中使用这些器件

    请查看讨论这些组合的 DigitalPower SDK

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    F2838x 有一个使用以太网和 TIDM-1000的示例

    您可以考虑移植到 TIDM-HV-1PH-DCAC 上 、这可能更接近您的应用需求。