Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL、 DK-TM4C123G
我们使用 Tiva 器件、代码中嵌入了为 TI 提供的 USB 接口 USB_dev_serial.c 文件。 当 Win7或 Win10笔记本电脑连接到我们板上的 USB 端口时、这款笔记本电脑已经运行了3年以上。 就在上周、一台用户笔记本电脑升级到 Win10 2004、现在 USB 接口的工作方式有所不同。 另一台运行更新1903的 Win10笔记本电脑已连接、并且它还存在 USB 问题。 在运行更新版本1903的笔记本电脑上、如果电路板和笔记本电脑之间连接了电缆、并且 Tera Term 未运行、则 USB 接口会无限循环挂起、从而将数据传输到笔记本电脑。 如果在笔记本电脑上启动 Tera Term、则会消耗数据、电路板运行正常。
显然、Win10 USB 驱动程序将 USB_dev_serial 标志(如 g_bUSBConfiged)设置为与之前的 Win10版本或 Win7中执行的操作不同。 Win10是否有解决此问题的解决方案或解决方法?