This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:我想使用 Uniflash 开发软件,

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/942545/tms570ls3137-i-want-to-develop-software-with-the-uniflash

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你好  

团队、

我看到一些人使用软件(__LW_AT__开发他们自己的软件),可以将一些数据加载到 CPU 闪存中或从 CPU 闪存读取数据。 它应该使用 Uniflash。

 我需要在 PC,中执行命令、命令用作 uniflash 操作的接口。

从哪里可以找到它?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄你好、

    最简单的方法是使用 F021闪存 API 将数据编程到闪存中。

    请参阅 CAN 引导加载程序的示例代码、该代码将应用程序代码编程到闪存组的扇区。