This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:我的方法不成功,在闪存中写入值

Guru**** 2540190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/942244/tms570ls0432-my-method-is-not-successful-write-value-in-flash

器件型号:TMS570LS0432

你好

我想在闪存,我的代码中写入值

————————————————————————————————————————————————

#define CRCFLASH 0x43a42286d5a3d8dd

#ifdef __cplusplus
#pragma DATA_SECTION ("parSet");
其他
#pragma DATA_SECTION (parSet、"parSet");
#endif

const uint64_t parSet ={CRCFLASH};

———————— CMD——————————————————————

存储器

pars (rw)       :origin=0x00040000 length=0x00000020

部分

  parSet        :{}>参数

  为什么地址没有数据?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    1.pragma DATA_SECTION (..) 是为该表达式中指定的函数或变量创建数据段。 。  

    C/C++编译器在所有模式下都支持 ANSI/ISO 标准关键字 const。  限定为 const 的全局对象放置在.const 段中。  

    因此、请从代码中删除.const:

    #define CRCFLASH 0x43a42286d5a3d8dd
    #pragma DATA_SECTION (parSet、"myCRCDataA");
    uint64_t parSet ={CRCFLASH};          //removed .const

     

    2.另一个原因是您的代码中未使用数据或段。 默认情况下、链接器会消除可执行模块中未使用的段。 有两种解决方案:

    • 1.在代码中使用变量:

    #define CRCFLASH 0x43a42286d5a3d8dd
    #pragma DATA_SECTION (parSet、"myCRCDataA");
    uint64_t parSet ={CRCFLASH};

    int main (空)

      /*用户代码开始(3)*/
       uint64 a、b、c;
       A = parSet;
       B= A & 0xFFFFFFF0;

    • 2.禁用链接器配置中的"unused_section_elimination"选项:

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我添加了

    uint64 a、b、c;
       A = parSet;
       B= A & 0xFFFFFFF0;

    并 删除 const ,、但闪存也没有数据,

     请 尝试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过很多次、但仍然不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决问题