This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / TMS570LS0432:Uniflash&notepad++

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/942215/ccs-tms570ls0432-uniflash-notepad

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我发现使用 Uniflash 工具读取内存浏览器与使用 Notepad++读取地址值不同。

编译的.out 使用记事本十六进制文件打开、如下所示

将.out 下载到 CPU 后、使用 uniflash 读取它就像下图所示

为什么起始位置不同? 使用 Uniflash 进行读取时、它从00开始、使用记事本进行读取时​​、前面有许多值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    如果您比较.out 文件的大小和代码(.map 文件)使用的闪存的大小、您会注意到.out 文件的大小要大得多。 输出文件包含许多未加载到闪存中的头文件。