This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:在 TM4C123GH6PM 上运行 OS

Guru**** 2538860 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/941767/tm4c123gh6pm-run-os-on-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

您好!

我们在 TM4C123GH6PM 平台上是否有一些 RTOS?

我可以在上面运行 Linux 吗? 如果没有,你能给我一些理由吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    是的、我们提供适用于 Tiva C 的 TI-RTOS、其中包括 TM4C123x 器件系列、并提供 EK-TM4C123GXL LaunchPad 的示例。 您可以从以下页面下载它: http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html

    由于时钟速度和内存资源、我没有听说有人在 TM4C 上运行 Linux。 这通常在我们的 Sitara 系列等处理器上完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rick Ni]'我能否在其中运行 Linux?[/quotes]Cortex-M 器件无法运行 Linux、因为它不包含 MMU。

    uClinux 可在没有 MMU 的设备上运行。 根据 有关在 Cortex-M3/M4上运行 uClinux 的实用建议 、建议合理数量的 RAM 为16MB。

    TM4C123GH6PM 只有32KB 的 SRAM、并且没有外部存储器接口、因此我们猜运行 uClinux 是不切实际的。

    而具有外部 RAM 的 TM4C129器件可能是 uClinux 的理想目标。

    我没有尝试 自己运行 uClinux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ralph。

    我明白了。 这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chester。

    它可能是为我的平台而设计的。

    这很有帮助、我已经了解原因。