This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM 的 RTC 是否有日历模式

Guru**** 2778255 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/941984/is-there-a-calendar-mode-for-the-rtc-of-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123

您好!

最后、我让 RTC 在我的定制 TM4C123GH6PM 板上工作。 我理解这个特定 MCU 上的 RTC 功能、没有日历功能。 这是真的吗?

是否有一个 TM4C123器件等效于 TM4C123GH6PM、此器件具有一个具有日历特性的内置 RTC? 或者、我是否必须为此日历功能使用 TM4C129X?

此致、

CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAN、

    正确的、休眠硬件日历模式是一项仅在 TM4C129x 器件上提供的功能。 没有提供该功能的 TM4C123x 器件。