This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S615:推荐使用 P2P 代替 LM3S615-IQN50-C2

Guru**** 2922240 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231C3PM, TM4C123AE6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/941725/lm3s615-recommend-p2p-replace-of-lm3s615-iqn50-c2

器件型号:LM3S615
主题中讨论的其他器件:TM4C1231C3PM

设计

我们 长时间使用了 LM3S615-IQN50-C2。

但 LM3S615-IQN50-C2不推荐用于新设计、您能帮助我们推荐新器件用于引脚对引脚的替换。

如果没有引脚对引脚器件、我们可以选择一种廉价的解决方案。

谢谢。

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    该器件没有引脚对引脚替代产品、我们最小的 TM4C MCU 封装为64引脚。 基于该器件外设、假设  您使用的是 PWM 外设、我建议将 TM4C123AE6PM 作为替代器件。 如果没有、则可以考虑 TM4C1231C3PM。