This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM41L232:如何启用 GPIO 端口 B &放大器;RM41L232 HalCoGen 中的端口 C?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM41L232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/938424/rm41l232-how-to-enable-gpio-port-b-port-c-in-halcogen-for-rm41l232

器件型号:RM41L232
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我需要为我的项目使用 GPIO 端口 A、B、C。

在 HalCoGen 中,我可以启用端口 A 并分配中断,但我没有找到其他端口的任何方法,那么如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagir、

    该器件上的 GPIO 模块仅支持一个端口 GIOA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Wang、

    RM41L232的 TRM 显示、我们总共有64个 GIO 终端、其中32个可以设置为中断源。

    您能解释一下吗? 我使用了8个 GPIO 作为输入中断,如果我想将另外16个 GPIO 引脚配置为正常的数字输出引脚,该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GIO 模块有8个端口:A/B/C/D/E/F/G/H 但在此器件中仅实现端口 A。 请参阅器件数据表。  

    NHET 引脚是连接的 I/O 引脚。 您可以将所有 NHET 引脚用作 GIO。 但它们不支持外部中断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢这次更新、同时我编写了自己的驱动程序、通过写入内核寄存器、将 SPI 和 CAN 引脚配置为作为 GPIO 工作、而不会产生中断、幸运的是、它对我来说非常完美。

    是的、同样、我们也可以执行 N2HET。