This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:哪个 ETM 时钟引脚用于跟踪连接器?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/938606/tms570ls3137-which-etm-clock-pin-for-trace-connector

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我使用的 JTAG 连接器与跟踪功能(符合 SEGGER 标准)相结合、有两个 ETM clokcs、一个 ETMTRACECLKIN 和 ETMTRACECLKOUT。 我想了解应将哪种类型的 ETM 时钟引脚连接到跟踪连接器?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPIU 中使用了2个时钟。 TPIU 在输出时钟 ETMTRACECLKOUT 的两个边沿上输出数据。 因此、该时钟是必需的。

    ARM 将 TPIU 的 ETMTRACECLK 输出定义为输入跟踪时钟(ETMTRACECLKIN 或 VCLK)的一半频率。 在标准 ARM 设计中、您无法控制时钟。 在 TMS570设计中、我们实施了一个用户可编程时钟源多路复用器、允许您从器件引脚(ETMTRACECLKIN)选择内部 VCLK 或时钟输入。 这通过使用 ARM TPIU 的 EXTCTRLOUT[1:0]寄存器位来完成。  ETMTRACECLKIN 不是必须的。  

    ARM 的 CoreSight 组件 TRM ARM DDI 0314H 中记录了 ARM TPIU、可从 ARM 的网站上获取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、在这种情况下、我应该将 ETMTRACECLKOUT 连接到下面引脚排列的连接器(TRACECLK)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  ETMTRACECLKOUT 被用作跟踪时钟。