主题中讨论的其他器件:SEGGER
您好!
我使用的 JTAG 连接器与跟踪功能(符合 SEGGER 标准)相结合、有两个 ETM clokcs、一个 ETMTRACECLKIN 和 ETMTRACECLKOUT。 我想了解应将哪种类型的 ETM 时钟引脚连接到跟踪连接器?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的 JTAG 连接器与跟踪功能(符合 SEGGER 标准)相结合、有两个 ETM clokcs、一个 ETMTRACECLKIN 和 ETMTRACECLKOUT。 我想了解应将哪种类型的 ETM 时钟引脚连接到跟踪连接器?
非常感谢。
您好!
TPIU 中使用了2个时钟。 TPIU 在输出时钟 ETMTRACECLKOUT 的两个边沿上输出数据。 因此、该时钟是必需的。
ARM 将 TPIU 的 ETMTRACECLK 输出定义为输入跟踪时钟(ETMTRACECLKIN 或 VCLK)的一半频率。 在标准 ARM 设计中、您无法控制时钟。 在 TMS570设计中、我们实施了一个用户可编程时钟源多路复用器、允许您从器件引脚(ETMTRACECLKIN)选择内部 VCLK 或时钟输入。 这通过使用 ARM TPIU 的 EXTCTRLOUT[1:0]寄存器位来完成。 ETMTRACECLKIN 不是必须的。
ARM 的 CoreSight 组件 TRM ARM DDI 0314H 中记录了 ARM TPIU、可从 ARM 的网站上获取。