This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMS570BMS:无法打开 COM 端口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/939043/tidm-tms570bms-unable-to-open-com-port

器件型号:TIDM-TMS570BMS

尊敬的团队:

我有类似的问题。

我对 TMS570板进行了适当的修改、以便它连接 到 EM1402EVM 板(移除 R8和 R9并将它们连接到 J4-1/J4-2)。

当启动 bq76PL455_GUI 时、我会不断收到相同的消息。 请帮助我修复此错误。

电源模式:未连接外部电源和电池组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    TMS570LS0432仅在 SCI 模块上。 SCI 用于与 EM1402 EVM 连接。 虚拟 COM 端口使用 N2HET 仿真 SCI。 您是否根据图7的说明修改了 LaunchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    客户修改了 TMS570LS04/03x、如图7所示、但仍然显示无法打开 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它还显示了以下信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的客户使用与 TI-Design 相同的代码、则 SCI 虚拟 COM 端口应与修改后的 LaunchPad 配合使用。